结果:找到"800G QSFP-DD DR8",相关内容27条
  • 易飞扬400GQSFP-DDSR4,独家设计助力数据中心互连
  • 迈向超算时代,数据中心迎来了飞跃的发展。随着科技的不断演进,AI超算的崛起正引领着数字领域的创新浪潮。在这个以数据为核心的时代,数据中心的需求不仅仅是规模的扩大,更是对高速传输的迫切渴望,400G/800G的传输速率,正如一股强大的数码潮流,正在重新定义着数据中心的基础设施。本文,易飞扬为您介绍一款全新的400G产品:400GQSFP-DDSR4光模块,看看它在当今数据中心是如何运用的。现有400G网络解决方案GPU集群中的高速网络主要由高速网卡、光连接器(光模块及线缆)和高速交换机组成。目前搭载H800GPU的服务器主要采用NVIDIACX7400G网卡,市场上的交换机也有多种选择。这些选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP-DD SR4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-02-02 14:30:00
  • 800G技术重新定义网络格局
  • 第一批带有800G端口的交换机已上市,因此服务提供商已经可以继续评估机会并规划部署。800G客户端光模块已经推出,支持两个400GE连接或八个100GE连接,并且随着标准的发展,将推出800GE版本。400G的技术发展正在简化向800G的转变,从而实现使用双密度光模块和分支的连接方案。800G交换机端口、光模块和DAC的推出为服务提供商提供了一个重要的机会,无需等待800GE标准即可升级网络性能。IEEE802.3df800G和1.6T工作组的工作以及行业技术的发展将确保未来升级的强大路线图。400G的快速部署表明业界可以快速提供最新的解决方案,并且随着服务提供商扩建和升级其数据中心,它已准...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-27 17:41:00
  • 800GAI互连应用产品组合方案
  • 11月,易飞扬发布营销报告,阐明Al应用的兴起与普及将驱动数据中心网络架构变革,从而促进数据中心基础设施投资增长,进而带动了400G/800G光模块市场的增长。目前多款800G交换机芯片已发布,800G光模块也逐步开始规模部署。那么该如何通过选择合适的光器件、线缆并考虑带宽、距离和成本等因素,让数据中心可以为800G速率的无缝操作提供必要的连接和支持。AI以并行计算为主,接下来,本文将介绍800G数据中心的DAC、AOC和光模块的并行布线解决方案。800G数据中心DAC和AOC解决方案在超短距离应用中,一般首选DAC和AOC,它们的模块与线缆直接连接在一起,安装方便,成本比光模块方案较低。其...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G AI 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-10 15:44:00
  • PAM4与硅光技术塑造800G创新
  • 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
  • 800GOSFPSR8:数据中心的高速传输与节能解决方案
  • 800GOSFPSR8光收发模块是一款非常重要的网络通信组件,它可以将数据从一个网络节点传输到另一个网络节点。下面是关于这款光收发模块的详细知识,包括其简介、技术原理、特性、应用场景和优势。800GOSFPSR8光收发模块简介800GOSFPSR8光收发模块是一种可热插拔的光纤收发器模块,它被设计用于数据中心800GSR8以太网链路。该模块采用了最新的100GPAM4和VCSEL技术,可以实现100m以内的800G数据互连。这种模块的出现,使得数据中心在进行高速数据传输时,可以实现更高效、更可靠的数据传输。技术原理100GPAM4技术100GPAM4技术是一种调制技术,它是将数据以脉冲的形式...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G OSFP SR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-10-19 16:04:00
  • 从理论到实践:硅光800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++的实际应用与优势
  • 近日,易飞扬推出800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用QSFP-DD封装,符合QSFP-DDMSA和800G以太网标准,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。下面是该模块的详细技术参数、特点和优势、应用场景以及应用案例介绍。技术参数速率:850Gbps通道数:8通道封装形式:QSFP-DD激光器:1310nmCW激光器符合标准:QSFP-DDMSA和800G以太网标准传输距离:DR8500m/DR8+2km/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G QSFP-DD DR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-22 16:06:00
  • 揭秘800GOSFPVR8模块技术与多领域应用
  • 引言随着网络技术的不断发展,数据传输速率和传输距离的需求也在不断增加。800GOSFPVR8模块作为一种新型的高速光模块,采用OSFP可热插拔封装的8通道全双工收发一体模块,具有高性能、高可靠性、高扩展性等优点,适用于大规模数据中心和云计算网络等领域。本文将详细介绍800GOSFPVR8模块的技术特点、应用场景和优势,为相关领域的技术人员和用户提供参考。800GOSFPVR8模块的技术特点8通道850nmVCSEL和PIN800GOSFPVR8模块采用8通道850nmVCSEL发射器和PIN接收器,实现高速光信号的发射和接收。VCSEL是一种垂直腔面发射的激光器,具有低功耗、高效率、低噪声等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G OSFP VR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-15 15:56:00
  • 800G相干与PAM4光模块设想架构
  • 随着400G光模块的投入使用,数据中心的互连也逐渐向800G以太网发展,800G以太网将成为继400G网络之后的又一大热点。但是,800G以太网是全新的技术,依据现有规范,已出现基于相干和PAM4技术的设想架构,正处于测试和完善阶段,其大规模的部署还有很长一段路要走。800G以太网和光模块标准目前,IEEE还没有制定800G以太网的标准,但以太网技术联盟(ETC)已经在2020年4月制定了用于800G以太网的800GBASE-R规范。ETC宣称该规范尽可能地利用400GbE的标准来建立一个800GbEMAC和PCS规范,并降低用户在以太网端口上实现多速率的成本。800GBASE-R规范采用的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-10-23 11:44:00
  • 常见的6款40GQSFP+光模块型号介绍及应用
  • 近些年来,云计算和大数据在我国兴起一股热潮,为了提供足够的带宽,许多接入交换机已经发展到可以连接40G以太网的核心交换机。互连数据传输的快速发展,离不开40G光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。40G光模块有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下40G光模块的分类以及40GQSFP+光模块介绍及应用。一、40G光模块的分类目前市场上,40G光模块比较常见的有CFP和QSFP+光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-40G-SR4 QSFP-40G-LR4 QSFP-40G-ER4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-24 15:36:00
  • QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装
  • 时间进入2019年,400G成为了光通信行业的热门话题,全球领先的几大光模块厂商都推出了各自的400G光模块。当把这些厂商的400G光模块封装罗列出来后(如下图所示),我们发现除了被收购的Finisar以外,其他厂商都采用了QSFP-DD封装——市场似乎已经认可了QSFP-DD作为400G光模块封装的首选。有个别厂商还额外推出了OSFP封装和CFP8封装的400G光模块。?主流厂商的400G光模块封装一览小提示QSFP-DD是QSFP-DDMSA小组定义的一种高速可插拔模块的封装。QSFP-DD封装的发展史为什么主流厂商都选择QSFP-DD封装呢?这是不是意味着未来的400G光模块将以QSF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光通信 QSFP-DD 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-09 18:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: